This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在没有外部EEPROM的情况下启动

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601364/tusb3410-booting-without-external-eeprom

部件号:TUSB3410

客户希望将TUSB3410用作USB到UART桥接器。 在不使用外部EEPROM的情况下,TUSB3410是否可以从IC内的内部存储器资源启动? 我们的客户希望启动设备,并在启动过程中显示其公司的名称,他希望在不使用外部EE2PROM的情况下执行此操作。 这是否可行? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!

    TUSB3410可以从内部存储器启动,并从外部EEPROM或USB主机加载代码。 您的客户可以在EEPROM或USB主机中放置自定义USB VID/PID,但他们无法自定义TUSB3410的内部ROM。

    此致,
    JMMN