This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:英特尔参考代码

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600254/tps65983-intel-reference-code

部件号:TPS6.5983万

尊敬的先生

请问,哪一个TPS6.5983万参考代码可用于英特尔"AR双显示适配器REV1V5.pdf"

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我将研究您的问题并尽快告诉您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    目前没有适用于此单端口Apex TIDA的直接模板。 但是,可以使用自定义GUI工具对其进行配置。 如果您需要帮助,请告诉我。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jeffery

    我发现TPS6.5983万的GUI工具无法修改代码以同时支持接收器和源代码
    我只能选择一个接收器或源

    我该怎么做??

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    x83旨在支持英特尔的TBT。 GUI工具上看不到的寄存器被锁定,因为英特尔需要证书功能来传递TBT证书

    如果您不需要TBT,则可以在其它98x设备中更改系统和控制配置寄存器。

    谢谢