This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万EVM-741:TPS2.574万EVM-741

Guru**** 2611155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602193/tps25740evm-741-tps25740evm-741

部件号:TPS2.574万EVM-741

大家好,

我们最近购买 了支持USB C充电的TPS2.574万EVM-741。 我的问题:是否有办法模拟各种电压(5,12,20V)下的USB C负载,以便无需购买一堆USB C设备即可测试主板? 是否有方法模拟CC上发生的通信,以协商充电电压和电流? 基本上是试图欺骗EVM输出不同USB-C器件所使用的特定功率。

谢谢!

Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!

    我将对此进行调查,并将很快回复给您。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    如果要模拟与TPS2.574万EVM 的USB C负载连接,可以使用TPS6.5982万EVM并将其配置为UFP。 TPS6.5982万EVM应能让您在各种电压通告(5V,12V,20V)下测试。

    此致,

    Jimmy Hua