This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:是否支持HDMI 2.0B?

Guru**** 2547150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602054/sn75dp159-have-support-hdmi-2-0b

部件号:SN75DP159
主题中讨论的其他部件: TMDS181

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,我们要确认SN75DP159/TMDS181是否支持HDMI 2.0B版本?

您能帮我们检查一下吗??

谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shutcheng,

    DP159和TMDS181只需处理支持高达6Gbps数据速率的电子信号。
    2.0 subversions支持相同的数据速率,改进的协议级别主要是HDR支持。
    长话短说,DP159和TMDS181可与所有2.0 版本配合使用

    此致