This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:参考原理图

Guru**** 2782865 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602174/max3222-reference-schematics

部件号:MAX3222

您好,

在哪里可以找到MAX3222的参考原理图?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    通常,这些设备运行所需的外部电路不多。 您可以参阅数据表的第9.2 节,以查看所需电路的示例。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大