This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS261B:TMDS261B关于热问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS261B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600440/tmds261b-tmds261b-about-the-heat-question

部件号:TMDS261B

大家好,

客户正在使用 TMDS261B。  但是 ,TMDS261B设备  在工作时非常热。

  TMDS261B器件过热的原因是否严重?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    在正常操作中,TMDS261B不会产生大量热量,设备的温度是多少?
    您是否尝试过交换TMDS261B? 有多少台设备出现这种情况?
    您能确定Vcc是3.3V吗?
    您能否通过电子邮件向我发送图解和布局?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    我已将电子邮件发送给您。 请检查您的电子邮件

      高温严重时,TMDS261B设备的温度为68°C。  VCC为3.3V。 有10个板存在这种现象。

     当HPD_Sink引脚用作输入源时,它始终是高电平。 这种情况是否正确?

     客户希望获得参考原理图。 我们是否有TMDS261B的参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

     

    我已通过电子邮件发送了可用的示意图。

     

    请记住HPD输出为3.3V,您需要一个电平转换器,以便在HDMI连接器中具有5V电压。

    HPD_SNK应由HDMI接收器控制。

    如何控制S1和S2?

    SCL/SDA需要47k上拉电压至5V

     

    您能否用不同的S1/S2组合测量电流消耗?

    当没有任何设备连接到TMDS261B时,您能否测量电流?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    客户使用MCU控制S1和S2。 他对S1和S2使用两种状态,即S1=1,S2=1和S1=0,S2=1。

    当S1=1,S2=1时,TMDS261B的电流为158mA@3.3V.The系统的总电流为0.62A@12V。

    当S1=0,S2=1时,TMDS261B的电流为170mA@3.3V.The系统总电流为0.63A@12V。

    未连接TMDS261B时,系统总电流为0.52A@12V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mikey:

    当前数字看起来正常。

    非加热设备的电流消耗是否相同?

    当前数字与DS第10页中的数字相似?

    加热装置的速率是多少?

    当TMDS261B未连接到源接收器时。

    是否也会发热?

    电流是多少?

    是否可以尝试移除TMDS接收器上的ESD保护?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    好的。 我将与客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    更新:
    1.当输入信号未连接到TMDS261B时,TMDS261B的电流约为10mA。 TMDS261B设备良好,热量不严重。
    2.当输出信号未连接到TMDS261B时,TMDS261B的电流约为10mA。 TMDS261B设备良好,热量不严重。
    3.当客户取消TMDS散热器上的ESD保护时,TMDS261B设备仍然发热严重。
    4.当HDMI源连接到TMDS261B且TMDS261B的输出端口连接到监护仪时,TMDS261B设备
    开始慢慢加热。 TMDS261B电流约为170mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    是否有不加热的主板?
    请打开HelpMe TT以升级此HEAT问题。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    什么是HelpMe票? 如何打开HelpMe标签?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件处理