This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:根据TBT事件进行GPIO配置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600443/tps65983b-gpio-configuration-according-to-tbt-event

部件号:TPS6.5983万B

问候!

我想根据Thunderbolt事件将GPIO配置为高(或低)。

我该怎么做?

我在配置工具中找到的最接近的选项是"DP或USB3 (活动低电平)事件",但这并不完全相同。

非常感谢您的帮助!

谢谢你。

Aviva Atkins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aviva,您好!

    您可以使用"AMSEL事件"GPIO映射。 这将在输入Thunderbolt模式等备用模式时切换GPIO。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,您好!

    交替模式也可能意味着显示,对吗?
    我希望仅在输入Thunderbolt模式时才能设置GPIO。
    是否有办法做到这一点?

    非常感谢。
    Aviva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aviva,您好!

    正确,此GPIO也会为DisplayPort模式打开。 我们目前没有专门针对Thunderbolt模式的GPIO事件。
    您的系统是否具有EC? 如果是这样,您可以读取Thunderbolt模式是否通过数据状态寄存器0x5F输入。
    您还可以与英特尔联系,了解Alpine Ridge是否有任何适用于此应用程序的GPIO事件。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好!

    我还会为Display portx2+USB模式获取"AMSEL event"吗? 我是否会获得此案例的"USB事件"?

    我的系统中没有EC。

    是否有办法请求添加"TBT事件"?

    谢谢,此致,

    Aviva

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aviva,您好!

    是的,您还会收到该案例的USB事件。
    我将与团队讨论添加TBT事件GPIO映射。

    谢谢!
    Eric