This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS193:VID变体(VIT+/-)

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600410/sn75als193-variation-of-vid-vit--

部件号:SN75ALS193

你(们)好

VID在数据表上被指定为VIT+和VIT-(VIT+:仅限最大值,VIT-:仅限最小值)

另一方面,VIT+和VIT-的变化有多大?

在图 8,VIT+和VIT-约为+/-60mV。 是否有典型值?

 

我们可以估计VIT+和VIT-的变化量是多少? (??%)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    当设备在典型条件下运行时,图8中所示的转换电压与VIT电平相对应,这是正确的。 在整个可能的工作温度,电源电压和制造工艺变化范围内,这些VIT级别的最大范围为+/- 200 mV。 我认为我们不再有关于这个参数的统计分布的数据;你特别想看什么吗?

    谢谢!
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

    非常感谢 您的支持。

    我 明白了。  

    另一方面,我还有其他关于VID的问题。

    在下表中,VID定义为+/-0.2V。 VID也表示差分输入(A-B)。

    我认为VID不是A-B 它是VIT+或VIT-。 是这样吗?

    如果VID是A (VIT+)- B (VIT-),VID是400mV。 我很困惑。  

    如果上述VID只是电压级别,则以上0.2V为最大值。 (通常为+/-60mV,如图8所示)

    我的理解是否正确?

     

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    VIT+和VIT-值是VID的阈值参数。 当VIT+的最大阈值为200 mV时,任何高于此值的电压都将被读为高电压(VID≥200 mV)。VIT+/VIT-的值为VID创建"阈值"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt San,您好!

    非常感谢您一如既往的支持。

    此致,
    山本浩二