This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:C2 ~ C4的电容器

Guru**** 2610515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600657/max3243-capacitor-of-c2-c4

部件号:MAX3243

你(们)好

我们的客户希望C2 ~ C4使用1uF。

我们可以使用1uF@Vcc=5V吗?

我们了解TI建议C2~C4在5V时使用0.47uF,如数据表中所述。

如果您对使用1uF至C1~C4有任何疑虑,请告诉我。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto-san

    我不知道与此相关的问题,但我们希望在确认之前进一步调查。 我们将在本周晚些时候与您进行回复。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    您是否计划为C1使用0.1 UF? 如果是这样,那么如果您以5 V的电压工作,则可以为C2 ~ C4使用1 UF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt San,您好!

    非常感谢您的支持。

    此致,
    山本浩二