This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:询问DS90UB925Q-Q1电缆建议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601884/ds90ub925q-q1-asking-fro-the-ds90ub925q-q1-cable-recommendation

部件号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB926Q-Q1

大家好,
我的客户希望评估DS90UB925Q-Q1和DS90UB926Q-Q1。

电缆长度为3米。
您是否有为客户推荐的电缆建议?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    已将此主题分配给应用程序人员,以便查看并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,
    典型的汽车电缆和连接器可以在TI的共享点找到。 有些情况仅供参考。

    STQ:Leoni Dacar 535-2636,带Rosenberger和TE HSD连接器
    受TI 925/6/7/8 FPD-Link III产品支持

    STP:Molex HSAutoLink II (密封)
    受TI 925/6/7/8 FPD-Link III产品支持

    同轴:Leoni Dacar 30.1462万,带FAKRA连接器
    受TI 92x入门级III FPD-Link产品支持


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    Thansk寻求帮助。 让我检查一下内部SharePoint。

    谢谢!

    SHH