This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:初始功率上升

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601973/tca9544a-intial-power-ramp-up

部件号:TCA9544A

你(们)好

阅读数据表中的第11章后,我真的怀疑您是否需要在使用设备之前对其执行电源循环。 这将使它在许多应用程序中无法使用。

在数据表的第11章(电源顺序建议)的开头,有以下文本和附图

"首次打开TCA9544A电源时,或需要通过重启电源重置设备时,必须遵循开机重置要求,以确保正确初始化I 2C总线逻辑。"

后面有以下注意事项:

"在应用程序中首次打开设备电源时,也会发生此重置。"

1)您是否真的必须重启设备才能使用它?

2)或者仅确保VCC斜升速度比 VCC_RT慢(0.1毫秒),然后设备在初始通电时执行正确的自重置就足够了

3)或者现在是否对设备的初始供电有任何要求?

此致

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henrik,

    只要以正确的速率增加电源,就无需在使用之前有意地关闭并重新打开此设备的电源。 如果因任何原因关闭电源后重启,相同的斜坡要求仍将适用。 这可确保设备在完全通电后正确初始化。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,只是需要确定