This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:TUSB320HAI之间的差异

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI, TUSB320HI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601344/tusb320hi-difference-between-tusb320hai

部件号:TUSB320HI
主题中讨论的其他部件:TUSB320HAI,

尊敬的先生。

最初,我的客户计划应用TUSB320HAI,因此他们下订单获得它。

不幸的是,交付的TUSB320HI部件错误。

他们正在考虑重新使用TUSB320HI,而不是TUSB320HAI。

我尝试检查两个数据表等

1. HI和HAI之间是否有显著的区别?

  (我只发现"修订"差异)

2. IP生成不同(HI =第2次,HAI =第3次)。

  这种差异是否会对功能和绩效产生任何影响?

很抱歉打扰您处理此类事务的工作,但希望得到

您的建议。

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sakai:

      很抱歉耽误您的时间,如果 需要,请在您的其他帖子中继续此主题。

    此致,

    迭戈。