This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:未连接3.0 信号

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601250/hd3ss6126-not-connecting-the-usb3-0-signals

部件号:HD3SS6126

你好

感谢您花时间阅读并回答此问题。

我们再次考虑是否可以使用HD3SS6126,USB 3.0 / 2.0 的组合芯片。  对于我们的1个迭代主板,我们只需要2.0 SIGNAL Mux/Demux功能。  如果我们只是连接USB 2.0 信号,HSA,B,C+/- 我们需要如何处理3.0 线,SSA0,1+/-,SSB0,1+/-和SSC0,1+/-?  我们是否可以让3.0 3线,SSA0,1+/-,SSB 0,1+/-和SSC0,1+/-保持浮动?  

谢谢你

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    将未使用的引脚保持浮动是安全的。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    感谢您的快速回复。  希望你们能多帮我一点。

    只需澄清一下,执行任何PIN, SSA0+,SSA0-,SSA1+,SSA1-,  SSB0+,SSB0-,SSB1+,SSB1-,SSC0+, HD3SS6126上的SSC0-,SSC1+,SSC1-可能用作输入,它们是否可以保持浮动,也可以使任何作为输出的引脚保持浮动?

    详细查看数据表,它看起来并不像PIN,SSA0+,SSA0-,SSA1+,SSA1-,  SSB0+,SSB0-,SSB1+,SSB1-,SSC0+, SSC0-,SSC1+,SSC1-是特定方向的,它们 不会按说"驱动"。   这是真的吗?

    谢谢

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    ´s正确。 实际上,HD3SS6126是一种无源开关,它只连接点A到点B,可以用作双向。

    此致,
    迭戈。