This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:与TUSN320HAI的区别

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI, TUSB320HI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601342/tusb320hi-difference-from-tusn320hai

部件号:TUSB320HI
主题中讨论的其他部件:TUSB320HAI

尊敬的先生。

最初,我的客户计划应用TUSB320HAI,因此他们下订单获得它。

不幸的是,交付的TUSB320HI部件错误。

他们正在考虑重新使用TUSB320HI,而不是TUSB320HAI。

我尝试检查两个数据表等

1. HI和HAI之间是否有显著的区别?

  (我只发现"修订"差异)

2. IP生成不同(HI =第2次,HAI =第3次)。

  这种差异是否会对功能和绩效产生任何影响?

很抱歉打扰您处理此类事务的工作,但希望得到

您的建议。

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sakai,

    TUSB320HI是第二代产品,TUSB320HIA是第三代产品。 两个版本之间的区别是:

        采用                   TUSB320HI    TUSB320HAI

    停机电流           0.46uA          0.37uA

    UFP有源电流         100uA          70uA

    UFO未连接电流100uA          70uA

    调试访问ECR      否                是

    ID引脚故障保护                   否                是

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,路易斯-桑。  

    感谢您提供宝贵的信息。  

    1.顺便提一下,"ECR"的含义是什么?

    2.我想知道 实际的最大I2C时钟速度是400kHz?

    很抱歉再次询问此类问题。  

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sakai-san。

    ECR代表启用控制寄存器(有一个寄存器可启用/禁用UFP模式下对调试附件的支持- TUSB320HI上始终启用此支持)。

    两种器件均支持400kHz I2C时钟。

    此致,
    迭戈。