This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于PCA9306的输入/输出电压

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600763/pca9306-about-the-input-output-voltage-of-pca9306

部件号:PCA9306

尊敬的支持团队:

在一些旧的帖子中,“这是一个交换类型转换器(不是缓冲类型),因此没有虚拟, 保持。您可以想象零件内部有一个开关,它将A侧和B侧连接在一起,在上拉电阻器和开关电阻之间形成一个电阻分压器。只要任一一侧的电压降至低于的1V,开关就会打开 另一侧"

这是否意味着当PCA9306的B端口低于端口电压- 1V时,端口将跟随B端口电压,对吗?

客户做了一个实验,他们在3.3V侧(B端口)构建了一个分压器电路,他们会发现当B侧低于1.2V时,1.8 V侧(A端口)将获得电压=V_B+0.01V,这是否正常?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    下面是一篇介绍PCA9306工作原理的文章。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/58.9374万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pca9306</s>9306

    如果您在阅读材料后有任何疑问,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fhude,

    感谢您的回复!

    我觉得这个环节所描述的现象与我的现象是一样的, 你可否帮我回覆我的问题?  我的客户不会浮动A侧,只是将3.3V侧电压降低到1.2V以下。 太多了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    是的,客户看到的内容是合理的。  我已经画出了你对我所描述的内容,至少我认为你所说的内容是这样的。

    因此,如您所见,如果您在 sda2上降低1.2V电压,则PASS FET打开,电流开始从"1"侧流至"2"侧,而由于通过PASS FET (RDS_ON)的下降,"1"侧的电压会略高(10mV)。  

    Francis Houde