This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:初始启动和重置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601835/tca6416a-initial-startup-and-reset

部件号:TCA6416A

您好E2E:

我们在 VCCI为3.3V,VCCP为5.0V的设计中实施了TCA6416A。

我们观察到,从开机重置(POR)开始,INT输出短暂高电平,然后几乎立即低电平。 此后的所有I2C事务似乎都无法正常工作。 我们必须对芯片进行重置(即驱动重置输入低电平),以重新初始化芯片内的I2C状态机,然后通信正常。

 

3.3V和5.0V导轨似乎都呈单声上升,在POR或之后没有任何故障。

 

是否始终需要像这样进行初始复位以使芯片正常工作?

对于重置输入,VCCI和VCCP,是否存在任何我们应遵循的排序或上升时间限制?

感谢您的帮助!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rusell:
    我想查看VCCI和VCCP的启动波形,另请阅读数据表的11.1 通电重置要求部分。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell,

    此外,我在E2E上搜索了类似问题,并在其他类似问题的答案中找到了这一问题。  E2E不仅可以让联系人回答问题,还可以通过论坛查找之前已回答的问题。  

    e2e.ti.com/.../149.2953万 重置#149.2953万

    Francis Houde