This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:从USB背板上拔下后重新查找端口时出现问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601605/tusb8041-trouble-rediscovering-ports-after-uplugging-from-usb-backplane

部件号:TUSB8041

 

我看到了一种无法用USB集线器模块弄清楚的行为,希望您能将其提供给正确的人,告诉我我出了什么问题。

 

当我们在安装了模块的情况下打开网关时,我可以在Linux中打开终端并使用lsusb–t,我可以看到系统中的所有USB端口。

 

如果我拔下模块并将其插回,则不会重新发现该模块上的端口,我必须重启电源才能发现它们。

我们没有运行固件,集线器芯片为默认设置。 如果您或您的同事有任何疑问,请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    这听起来可能是驱动程序问题,集线器状态端点未正确读取和清除。 您使用的是哪种Linux版本? 设备是USB 2.0 设备还是USB 3.0 设备? 是否有任何调试输出?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在使用Ubuntu 16.04 LTS。 我一直在使用拇指驱动器测试USB模块端口,包括2.0 和3.0。 使用lsusb -t命令,我可以看到两个设备。 对于调试输出,我不确定您的询问是什么,

    谢谢!

    SC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    您能否在开机后分享lsusb -t命令的响应?  重新连接后的响应是什么?  能否正确断开并重新连接拇指驱动器?  我正在尝试确定这是在重新连接时看不到设备的一般问题还是仅限于模块。

    谢谢