This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP149RSBEVM:注册器默认更改?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601327/dp149rsbevm-regs-default-changing

部件号:DP149RSBEVM

你(们)好

我正在使用DP149进行重新计时。

问题是DP149每次都必须通过USB连接到计算机以为我的系统设置一些寄存器。

那么,是否有办法更改默认寄存器值,以便它不需要连接到计算机?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好JongHa:

    DP149具有易失性存储器,您所做的任何更改都将在关机时丢失。

    无法对DP149寄存器进行永久更改。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,如果I2C_EN被拉低,则可以使用引脚配置而不是寄存器访问来配置DP149。 您正在尝试设置什么配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在下面对寄存器进行了库更改。
    0Ah [1:0]在250 Mbps到3.4 -Gbps的整个范围内重新计时器模式
    0Bh[4:3]Ω 端接150至300 μ m
    0Ch[1:0] HDMI去重2-dB
    0Ch[7:5]数据输出摆入/减少
    0Ch[4:2]时钟输出摆入/减小

    如何为这些设置设置PIN配置。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JongHa:

    整个范围内的重新计时器只能由I2C更改。

    TX端接仅在I2C中更改。

    pre-Emphasis=-2dB由pre_sel=L设置

    输出摆幅取决于Vsadj中的电阻器,请查看图18。

    默认情况下,在GPIO模式下,DP149在1Gbps的转接驱动器和再定时器之间更改功能模式,并根据数据速率自动选择Tx终结处理,这些默认条件足以让DP149正常工作。

    此致