This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:配置为2台主机和1个外设

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USB221A, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601217/ts3usb221a-configuration-as-2-hosts-and-1-peripheral

部件号:TS3USB221A
在“线程”中讨论的其他部件:TS3USB221,, TS3USB221E

你好

感谢您花时间阅读此内容。  我们希望使用TS3USB221系列设备。 我对它们有几个问题。

1) 我们希望在一个配置中使用此功能,其中一维+/一 维和二维+/2D上有一个主机连接到每个端口,而D+/D-连接到外围设备(如KVM交换机)。  这是使用 TS3USB221A芯片的有效配置吗?

2) 对于如何连接接地和VBUS,+5V,您是否有任何使用上述1中所述配置的建议?  拥有2台主机会产生问题,因为您有2个总线+5V电源。  您对此有何建议?

3) TS3USB221A和TS3USB221E版本之间有何区别?  它只是E的带宽比A的带宽更大吗?

感谢你的帮助

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    我可以为您解答有关TS3USB221设备系列的问题。

    1)是的,将两台主机连接到一台设备是TS3USB221的有效配置。

    3)与TS3USB221A相比,TS3USB221E提高了ESD保护。 有关详细信息,请参阅数据表的ESD等级部分。

    此致
    Cevin