This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800引脚兼容产品关于"再定时器"

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800, DS110DF410, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601310/ds100kr800-pin-compatible-products-about-re-timer

部件号:DS100KR800
主题中讨论的其他部件: DS110DF410DS125BR820

您好,

我的客户正在考虑使用DS100KR800。

但是,如果性能不好,他们希望准备DS100KR800的备份解决方案"Retimer (再计时器)"。

您能不能告诉我可以替代 DS100KR800的"再定时器"产品,如果可能的话,还可以替代引脚兼容产品?  

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi:

    没有与DS100KR800封装设计引脚兼容的再定时器产品。  有一个4通道再计时器(DS110DF410)可以在10.3125 Gbps数据速率下工作,但是它不支持10G-KR数据模式的协议,也不支持链路培训。

    DS125BR820与DS100KR800引脚兼容。  DS125BR820是一种线性均衡器,当中继器必须靠近10G-KR Tx时,其工作效果比DS100KR800好。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    非常感谢您的建议!

    我不支持。

    此致,