This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:设置EQx,DEX和OSX的定时

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601335/tusb522p-set-timing-of-eqx-dex-and-osx

部件号:TUSB522P

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TUSB522P,有一个问题。

请问您能告诉他吗?

——问题

TUsB522P具有 EQx,DEX和OSX的控制引脚。

设备何时读取这些数据?

这些是否可以在通电后更改?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    TUSB522P将在通电后持续监控EQ,DE和OS针脚。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moises

    感谢您的回复。

    我了解EQ,DE和OS针脚可以在开机后进行控制。

    我会将您的答案发送给客户。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一