This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310:PWRPRESENT输出引脚类型

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601470/tusb1310-pwrpresent-output-pin-type

部件号:TUSB1310

大家好,  

PWRPRESENT引脚的输出类型是什么?  如果是OC/OD浇口?  是否 应 通过电源将外部上拉电阻添加到针脚?

我的客户将PWRPRESENT信号直接连接到FPGA输入引脚,但发现PWRPRESENT信号 没有变高"1" ,VBUS为5V。  是否可以执行任何操作来调试此问题?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lilian:

    此信号为输出。 您可以安装一个上拉电阻器,并检查您是否希望获得的结果。

    此致,

    Gerardo