This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:3.1 需要不同的部件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601206/tpd6e05u06-need-different-part-for-usb3-1

部件号:TPD6E05U06
主题中讨论的其他部件: TUSB522P

团队,

 

我需要一个6通道ESD部件的建议。  TPD6E05U06可以正常工作,但无法处理3.1 的数据存储。

 

您对3.1 的哪些方面有任何建议?  我们的主板上有一个双3.1 4通道和2 2.0 2通道。  这是在一个小子卡上,因此我们使用TI TUSB522P USB转接器,均衡器缓冲USB3,并且只需要ESD保护芯片就能到达这6个通道的USB连接器。

 

您能在此处提供零件建议吗?

 

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    我们有2个信道和4个信道设备,可用于保护这些信道

    TPD4E02B04

    TPD2EUSB30

    我们将于下周为超高速线路发布另一个双通道设备。

    此致,

    Cameron