This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SLVS信号的SerDes解决方案...

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601413/serdes-solution-for-slvs-signal

尊敬的各位先生:

SLVS信号是否有任何Serdes解决方案?

我的客户需要将SLVS信号扩展到至少距离3 m ,但TI似乎只有用于LVDS的SerDes/Buffer/驱动器,而不是SLVS。

如果可用,请提供帮助以建议解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我不知道集成的SLVS解决方案,但可以将交流电耦合差分驱动器输出与SLVS输入兼容的电平换档端接相结合。

    什么是数据速率?

    数据是否会进行直流平衡/编码(例如8B/10B)?

    此致,