This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:关于回放功能

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601464/ds280df810-about-loop-back-functions

部件号:DS280DF810
主题中讨论的其他部件:DS110DF111

您好,

DS280DF810是否具有与DS110DF111类似的回路功能?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki,

    DS280DF810引脚输出具有8通道,所有通道都在一个方向上。  这种单向引脚输出没有像DS110DF111这样的"环回"功能,DS110DF111的一个信道 旋转180度,用于双向路由。  

    此致,