This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:参考设计

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601501/sn65c1168e-reference-design

部件号:SN65C1168E

您好,我们的客户已选择此部件作为RS422接收器接口。 我找不到任何用于此芯片的评估套件,只是SPICE模拟。 我们希望在制造之前验证我们的设计。 是否有任何应用手册或参考设计可用? 该数据表提供了一些有关降低某些风险的有限信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicholas,

    很遗憾,除了仿真模型之外,我还没有听说过这款特定设备的任何支持材料。 您可能可以在分路板上配置设备以进行某种级别的评估,尽管我意识到这并不理想。 除此之外,我们还有什么具体问题可以帮助您吗?

    此致,
    最大