This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TI备用PDIO,用于GPIO控制和放大器;互操作性

Guru**** 2610575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601201/tps65982-ti-alternate-pdio-for-gpio-control-interoperability

部件号:TPS6.5982万

尊敬的团队:

我有一个关于TPS6598x的TI备用模式的新请求。

我们能否将TI备用模式应用 到TPS6598x系列之外的其它PD控制器中?

更确切地说,我的客户希望设计一个系统,其一侧带有TI PD控制器;另一侧是通过ODM设计的,带有竞争对手的解决方案。 客户希望使用PDIO功能,但他知道如何使TI解决方案与竞争对手器件兼容,并通过PD协议启用GPIO控制器。

PDIO功能是否需要在两侧都安装TI PD控制器?

感谢你的帮助。

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    只是为了说明,您要求进入备用模式,这两种器件是否都必须来自TI?

    只要两端都有正确配置为进入备用模式的PD控制器,使用竞争对手的解决方案就不会有任何问题。 但是,我想说,与TPS6598x器件关联的GUI已经具有具有替代模式功能的DFP和UFP软件。 使用不同的设备集可能会导致固件出现问题,因为DFP和UFP都必须正确通信才能建立备用模式连接。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    实际上,我的问题是关于PDIO功能。 它是TI备用模式的一项功能,允许发送或接收慢速数字信号。有关详细信息,请参阅应用手册SLVA855。

    客户在C型电缆(UFP)的一端拥有TI解决方案。 竞争对手的解决方案设计在另一端(DFP)。 客户将使用PDIO进行GPIO控制,但他想知道如何在竞争对手的设备上实施此功能,以实现两种设备之间的兼容性。

    是否可以在竞争对手零件上实施PDIO?如果可以,步骤是什么?

    谢谢

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的澄清,我将仔细研究并尽快回复您。  


    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    在与团队交谈后,发现TI PDIO功能特定于TPS6598x系列器件。 遗憾的是,如果您要进入PDIO模式,则需要在DFP和UFP两端都安装TPS6598x器件。

    此致,
    Jimmy Hua