This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:Slaver-Master移交过程中的时钟拉伸和过冲

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9803, TCA9517, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600261/tca9803-clock-stretching-and-overshoot-during-slave-master-hand-off

部件号:TCA9803
主题中讨论的其他部件:PCA9517,, TCA9517TCA9406

是否有应用笔记或文章详细介绍了在移交期间时钟拉伸和过冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9517勘误表中提到了一点,但没有详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitesh,

    很遗憾,我不知道关于此主题的任何应用说明。 您可以在此帖子中找到一些好的信息,但是:

    e2e.ti.com/.../55.2045万

    基本想法是,如果有足够大的脉冲或过冲(例如, 当总线从接近0 V的低电平转换为由缓冲器设备的静态电压偏移形成的略高的低电平时)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您链接的帖子中,它提到Rise Time加速器检测到30 % Vcc上升并在其上触发。
    确切的电压电平或电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hithesh:
    我对这一帖子有点困惑。 我们是谈论TCA9803还是PCA9517? 由于我们的恒定电流架构具有电流感应功能且无静态电压偏移,因此TCA9803不会出现此问题。 PCA9517存在此问题,但它实际上只是当您有一个序列缓冲器或将RTA设备放在总线上时才会出现问题。 在从确定哪一侧控制零(低)的过渡期间,总线可能会上升到足以触发RTA (0.3xVcc)的高度,这会给您一个假的(高)。 由于延迟减少,TCA9517在这一问题上的性能更好,从而缩短了总线上升的时间,并可能触发与该总线连接的电路(如RTA)。 我们讨论的RTA不是PCA9517的一部分,而是总线上的另一个设备(使用RTA的串行缓冲器或直接连接到总线的并行RTA)。 我们拥有RTA的设备设置为以~0.3xVcc的速率运行,它们并不是非常精确,因为它们不需要。 因此,RTA使用Vcc更改其触发的电压水平。 线性关系。

    请确保尽可能详细地解释问题或顾虑。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    很抱歉混淆了。

    当我发布这条线时,我正在寻找任何文章或参考时钟拉伸和过冲。

    TCA9803提到了这一点,在进一步搜索后,我发现PCA9517具有有关时钟拉伸的勘误表。

    我对这个线程的所有期望是找出RTA (如TCA9406)触发的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hithesh:
    对于TCA9803,电压将非常小,并且可能不会出现问题,因为RTA通常位于0.3 Vcc,可能会有更高的电压,因此我们不可能触发RTA。 TCA980x系列没有静态电压偏移,它直接根据来自该节点的电流消耗做出决策。
    Francis Houde