This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万IRPAP-EVM

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601283/dp83867ir-dp83867irpap-evm

部件号:DP8.3867万IR

在哪里可以下载此schmatic的源文件? DP8.3867万EVM用户指南中有一些问题。 例如: 本文档中所附的示意图,甚至不具备1.8V的功率;见图 2,1.1V和1.8V电源来自2.5V稳压器,但在图 7,1.1V电源为5V。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    给Rob,

    您能否与我分享该原理图? 当我使用Marvell PHY时,这是我第一次转向TI的phy。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    我将通过私人消息与您联系,以获取您的电子邮件地址。

    此致,