This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:配置为10G操作

Guru**** 2611135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601279/tlk10232-configuration-as-10g-operation

部件号:TLK1.0232万

这是Dan。
请告诉我PHY配置有什么问题。
根据下面的配置值,PHY无法正常工作,达到10Gbps。
(它的工作速度为310Mbps,为什么?)

1.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x1E
注册地址= 0x0000
写入数据      = 0x8610

二.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x07
注册地址= 0x0000
写入数据      = 0x2000

3.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x1E
注册地址= 0x0096
写入数据      = 0x2000

4.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x1E
注册地址= 0x000e
写入数据      = 0x0008

5.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x1E
注册地址= 0x9000
写入数据      = 0x024d

6.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x1E
注册地址= 0x8101
写入数据      = 0x0004

7.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x1E
注册地址= 0x8100
写入数据      = 0x0004

8.
端口地址    = 0x00
设备地址  = 0x1E
注册地址= 0x8100
写入数据      = 0x0000

此致