This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:EVM测试失败

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601484/sn65dp141-evm-test-fail

部件号:SN65DP141
主题中讨论的其他部件:DP141RLJEVM

尊敬的先生  

我们测试了DP141 EVM,但结果为失败,请提供建议  

以下是测试报告和测试设备  

e2e.ti.com/.../DP141RLJEVM_2D00_2017.0524万.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    如果VID大于600mV,则DP141可能饱和在RX_Gain上应用-6dB衰减。
    如果信号仍然衰减,请尝试降低EQ并设置TX_GAIN=0dB。

    此致