This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x -是否可以将QSPI引脚设置为高阻抗?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600346/tda2x---is-it-possible-to-set-qspi-pins-to-high-impedance

我们有一个闪存连接到两个SPI控制器:

-一个从MCU到SPI控制器;

-一个从TDA2x连接到QSPI控制器。

在某些情况下,我们需要禁用闪存和TI QSPI控制器之间的连接,以允许MCU以独占方式处理闪存。

因此,是否可以将TI QSPI引脚设置为高阻抗,或者简单地清除SPCR中的SPI启用位就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mingynag:

    是的,您可以通过将相应的PAD配置寄存器设置为0xF来将引脚切换为高阻抗。 您还应考虑内部上拉/下拉状态。

    请参阅以下其中一个寄存器: