This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:TD-/td+输出对地短路,对Vcc短路,相互短路

Guru**** 2610575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600993/dp83848q-q1-td--td-output-short-to-gnd-vcc-and-short-to-each-other

部件号:DP8.3848万Q-Q1

 大家好,

我的客户有关于DP8.3848万Q-Q1 TD-/td+输出对地短路,Vcc和的以下问题
相互短路。

(1)发生短路时,DP8.3848万Q是否会受到可靠性损坏?

(2)如果DP8.3848万未接收到可重复性减振且短路已结束,则CAN DP8.3848万
   恢复正常操作?

(3)如果DP8.3848万可以恢复正常操作,如何操作?
    Aoutomatialy或正在执行重置等

请告诉我答案。

此致,

Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio,

    (1)发生短路时,DP8.3848万Q是否会受到可靠性损坏?
    如果对电压短路小于MDI引脚指定的ABS最大值,DP8.3848万Q不应受到可靠性损坏。 请参阅数据表的绝对最大额定值。

    (2)如果DP8.3848万未接收到可重复性减振且短路已结束,则CAN DP8.3848万
    恢复正常操作?
    是的。

    (3)如果DP8.3848万可以恢复正常操作,如何操作?
    Aoutomatialy或正在执行重置等
    应使用重置引脚重置PHY。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!

    感谢您的快速回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,

    Fumio Nakano