This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:协商时重置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601226/dp83822h-reset-on-negotiation

部件号:DP8.3822万H

我尝试在新主板上使用DP8.3822万。  当它启动时,它似乎开始与线路另一端的交换机进行自动协商。  指示灯闪烁几次,我可以看到示波器上的通信。  但是,在协商完成后,DP8.3822万似乎会重置。  这不是在EVM板上发生的,而是在我的板上, 似乎每次 都有相同的连接。  是否有任何连接或错过的连接会导致DP8.3822万在连接时重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    您能否分享您的主板示意图?

    另请参阅本应用手册第4节调试测试方法: www.ti.com/.../snla266.pdf

    这些是要检查的基本项目,涵盖了大多数错误。

    此致,