This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tusb211:询问tusb211方向

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600060/tusb211-asking-for-the-tusb211-orientation

部件号:TUSB211

大家好,

客户能否设计接头侧引脚7和引脚8连接以及输入侧引脚1和引脚2连接?

数据表显示引脚1,2,7,8与方向无关。 那么,客户的设计是否有任何顾虑?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是,D1和D2与方向无关,可以反转,如数据表的8.2 部分所述。

    此致
    Cevin