This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:在1.8V电压下使用VDDIO

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600940/tps65981-using-vddio-at-1-8v

部件号:TPS6.5981万

我想与TPS6.5981万连接,I2C总线运行电压为1.8V。

我知道我需要为VDDIO提供1.8V电压,并通过SPI闪存配置芯片以实际使用VDDIO。

我关心的是电源定序。 我的主板将是电源和数据源(想想没有电池的笔记本电脑)。 主板在小于9V的情况下不会通电,因此,在TPS6.5981万能够通过适当的电压之前,我将无法启用主稳压器。 我希望在TPS6.5981万和主处理器之间有一个I2C通信通道,但处理器的I2C总线运行电压为1.8V,我不想将I2C总线暴露于3.3V。

我可以将LDO_3V3连接到VDDIO,以便在I2C上具有3.3V电压,但如果我无法为主稳压器供电,我如何为VDDIO提供1.8V电压。

如果我将1.8V LDO连接到LDO_3V3,是否可以?

是否可以使用LDO_1V8D?

我计划在主调节器启动并运行后,为VIN_3V3提供外部3.3V电压。

感谢您的帮助,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    您可以降压LDO_3V3以获得I2C总线的1.8V电压。 LDO_3V3的外部加载能力为30mA,而LDO_1V8D为5mA (这可能足够,也可能不够)。 此信息可在数据表的电气特性中找到。 还有I2C特性。

    X981可由VBUS或VIN_3V3 => 在通电时供电,当VIN_3V3不存在时,存在蓄电池无电的情况。

    根据数据表:VDDIO可能在LDO_3V3之前启动。 当VDDIO在LDO_3V3之前通电时,I/O不应被驱动为高电平。 当VDDIO较低且LDO_3V3较高时,I/O可能会被驱动为高电平。

    请告诉我 如何进一步提供帮助。

    谢谢