This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:此功能在隔离应用中是否有效

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2421, DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599968/ds92lv2421-will-this-work-in-isolation-application

部件号:DS92LV2421
主题中讨论的其他部件: DS92LV2422

团队,

我有一位客户正在考虑使用 DS92LV2421,但希望了解以下信息:

"如果我在系统中使用此部件,它是否适用于隔离的系统?

请考虑以下示例:

我使用此部件连接两块板,但接地线未绑定。 我还使用了两个彼此隔离的不同电源。 此设备是否适用于此隔离方案?"

请告诉我您对此的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    这方面是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus,您好!

    DS92LV2421/DS92LV2422串2422串行通信通过CML进行,它需要100nF交流耦合电容器。 这应可消除关于不具有相同基准的任何问题。 该设备应在此隔离方案中工作,并采用直流平衡信号模式。

    Dennis