This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要LVDS 1,2芯片,

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600420/i-need-an-lvds-1-2-chip

主题中讨论的其他部件:SN75LVDS82TFP410

我需要LVDS 1,2芯片,

需要1080p数据传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jeffrey:
    请您详细说明您的问题吗?

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最近在工作站的LCD屏幕上工作,我必须能够操作驱动器板,我需要满足1080p数据输出传输要求,即LVDS 1分钟2芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,

    如果您正在寻找LVDS至HDMI,请查看以下解决方案:

    LVDS信号--> SN75LVDS82 --> TFP410 -->TMDS信号

    此致,

    Gerardo