This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:XGA支持

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, DS90C383B, DS90C385A, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601001/sn65lvds93a-xga-support

部件号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他部件: DS90C383BDS90C385ADS90CF383B

大家好

您是否介意询问SN65LVDS93A?

SN65LVDS93A是否支持XGA专用?
我们的客户将 DS90CF383B,DS90C383B或DS90C385A用于XGA,但此温度范围为-10C至70C。
因此,我们的客户正在寻找DS90CF383B,DS90C383B或DS90C385A,温度为-40C至85C。
如果您有一些建议,您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto:

    是的,LVDS93A支持XGA 显示分辨率,并且温度范围为-40至+85C。

    此致,

    Gerardo