This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:我可以将LVCMOS输入连接到SN65LVDS1吗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN65LVDS1, SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601171/sn65lvds1-can-i-connect-lvcmos-input-to-sn65lvds1

部件号:SN65LVDS1
本线程中讨论的其它部件:SN74AVC4T245SN65LVDS2

您好,

在我的设计中,SN74AVC4T245用于将1.8V时钟电平转换为3.3V。

我必须将ADC的差分时钟转换为单端时钟和单端时钟,从SoC转换为DAC的差分时钟。

1)我是否可以将SN74AVC4T245的输出连接到SN65LVDS1?

2)我可以将 SN65LVDS2的输出连接到 SN74AVC4T245吗?

3) SN65LVDS1是否支持CMOS级别?

4) TI是否有任何其它具有零延迟的单端差动转换器?

此致,

Shanu V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shanu:

    请参阅以下答案。

    1)可以,您可以将AVC4T245连接到LVDSS1。

    2)可以,您可以将LVDS2连接到AVC4T245

    3)将CMOS输出连接到TTL输入没有问题。

    4)不可能有零设备延迟设备。

    此致,

    Gerardo