This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:端接电阻

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601183/tusb2046b-termination-resistance

部件号:TUSB2046B

大家好,TUSB2046B 数据表中提到,每个USB线路上的正确串行电阻器可确保正确端接为27欧姆。 正确的USB端接差分电阻为90欧姆,因此我可以假设设备内部有一些电阻与27欧姆结合,提供所请求的90欧姆差分端接。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jacopo,

    正确。 根据USB 2.0 规格,差分阻抗必须为90 Ω 差分或45 Ω 单端。 具有22 Ω 至33 Ω 的串联电阻器以及设备的内部电阻,可确保阻抗符合此规格。

    此致