This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:用于速度优化问题

Guru**** 2611785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600938/dp83867ir-for-speed-optimization-issue

部件号:DP8.3867万IR

大家好,

 

您能否查看DP8.3867万的速度优化问题?

 

当链路断开时, 速度 优化是否会自动从1Gbps更改为100Mbps? 但是,在某些测试中发现了一些异常症状 ,这些测试通过 缩短 D端口故意使链路断开。 PHY和集线器(用于测试)之间的速度为100Mbps,但 PHY和MAC之间的RGMII的TX/RS CLK 仍为125MHz,用于1Gbps。 因此 ,系统出现传输错误。

 

请参阅以下寄存器值,了解 正常情况(1Gbps)和异常情况(减速)。

 

-。 您能否调查寄存器值中的问题?

-。  REG 0x11[Bit7]未从0更改。 该值应该是1吗?   

-。 是否有任何建议?

 

注册

注册

正常

速度优化

基本模式控制

0x0000

1140

1140

基本模式状态

0x0001

796天

796天

PHY标识符#1

0x0002

2000年

2000年

PHY标识符#2

0x0003

a231.

a231.

自动协商通告

0x0004

011.

011.

自动协商链接合作伙伴能力

0x0005

c11.

c11.

自动协商扩展

0x0006

006d.

006d.

自动协商下一页传输

0x0007

2001年

2001年

自动协商下一页传输

0x0008

5天

5b95.

配置1

0x0009

0300

0300

状态1

0x000a

3800

0800

1000BASE-T状态

0x000f

3000

3000

PHY控制

0x0010

5048

5048

PHY状态

0x0011

AC02

6c02

MII中断控制

0x0012

0000

0000

中断状态

0x0013

0004.

0004.

配置2.

0x0014

2 bc7.

2 bc7.

接收器错误计数器

0x0015

0000

0000

BIST控制

0x0016

0000

0000

状态2.

0x0017

0040

0040

LED配置1

0x0018

6150

6150

LED配置2.

0x0019

4444.

4444.

LED配置3.

0x001a

0002.

0002.

配置3.

0x001e

0002.

0002.

控制

0x001f

0000

0000

 

此致,

李三  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我们正在调查您看到的设备的行为。

    您能否共享DP8.3867万的示意图? 或者您是否正在使用EVM?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。 我将在获得最新的示意图后通过邮件分享。

    此致,
    李三