This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:用于I2C的TS3USB221

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601002/ts3usb221-ts3usb221-for-i2c

部件号:TS3USB221

大家好

    我使用了TS3USB221作为USB开关,但  我需要 帮助确认一些关于TS3USB221RSER (USB MUX开关IC)的问题 。我们想在新的RFQ上使用它 ,并将它设置为I2C信号切换。

我们可以在I2C总线上使用TS3USB221吗?
 
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以使用TS3USB221进行I2C切换。 另请参阅 Adam的e2e帖子,他在其中描述了TS3USB221的USB2和I2C的mutxing。

    此致

    Cevin