This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:选择磁性

Guru**** 2611555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600367/dp83822i-selecting-magnetic

部件号:DP8.3822万I

您好,

我对DP8.3822万I有疑问。

我正在搜索可与DP8.3822万I配合使用的磁性元件。
我计划使用H1102FNL。
这种磁化不符合推荐的变压器规格
这些信息写在DP8.3822万I数据表第100页的"表137变压器电气规格"中。
它不是很符合规范,但会造成任何问题吗?
pdf1.alldatasheet.com/.../H1102FNL.html

在DP8.3822万I数据表中,表136列出了推荐的变压器产品。
我们还搜索RJ45连接器,其中包括变压器,数据表中没有列表。
是否有任何建议用于DP8.3822万I的RJ45连接器(包括变压器)?
如果RJ45连接器中的变压器满足以上"表137变压器电气规格",
它是否可以与DP8.3822万I一起使用而不会出现任何问题?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,g.f

    H1102FNL的电气规格似乎与数据表中列出的变压器非常相似。 我认为H1102FNL可以使用。 请记住,H1102FNL的额定温度仅为70 C

    如果集成RJ45 +变压器符合表137电气规格,则可与DP8.3822万配合使用。 由于大多数集成式变压器都有永久原理图,因此请确保按照DP8.3822万数据表中的建议连接变压器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的回复。
    现在,我知道应该选择哪个变压器和RJ45+变压器。

    我将按照DP8.3822万数据表中的建议,将变压器中心分接头连接至模拟电源等。

    此致,
    G.F.