This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:能否将NC (引脚5)引脚连接到VCC?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV, TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600974/tcan1042h-can-we-connect-nc-pin-5-pin-to-vcc

部件号:TCAN1042H

在数据表上,NC引脚未连接。

但是,我们的客户 首先设计了TCAN1042HV。

他们希望使用TCAN1042H不变的原理图。

那么我们可以将NC引脚(引脚5)连接到VCC吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Philip:

    是的,这不是问题。 NC引脚未内部连接,因此它与印刷电路板上的连接无关。

    最大