This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:关于USB充电支持2.4A (DividerMode3)的问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S703-Q1, TPS2549-Q1, TPS2514A, TPS2549, TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600297/tps2549-q1-question-about-usb-charge-supporting-2-4a-dividermode3

部件号:TPS2549-Q1
线程中讨论的其他部件:TPD2S703-Q1TPS25.49万-Q1TPS2514ATPS2549TPS2513

您好,

如果我想了解USB充电支持以下条件,

1. 充电电流高达2.4A (分压器模式3)

2. VD+,VD-上的对蓄电池短路(高达18 V)和对VBUS短路保护

这两种集成电路的倾向能否支持它们?

1号TPS2549-Q1 + TPD2S703-Q1

2号 TPS25.49万-Q1 + TPS2513-Q1

如果他们有任何问题,请告诉我。

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS25.49万 + TPS2514A是一个很好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,永强三,

    感谢您的建议。

    关于您的建议,这是否意味着以下两种解决方案存在一些问题?

    我想更详细地了解一下。

    1号 TPS2549-Q1 + TPD2S703-Q1

    2号 TPS25.49万-Q1 + TPS2513-Q1

    谢谢!

    开始

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1号 TPS2549支持2.4A。如果TPD2S703支持18V保护,则此解决方案可以。

    2号 TPS2513仅支持2.1a,而不支持2.4A。  此外,TPS2513是双USB端口控制器。    TPS2514A是 单个USB端口控制器,可支持2.4A。