This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2201BI:有关参考原理图的TLK2201BI

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2201BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600679/tlk2201bi-tlk2201bi-about-the-reference-schematic

部件号:TLK2201BI

大家好,

客户希望获得 TLK2201BI的参考示意图。

您是否会为  我提供TLK2201BI的参考原理图?

   RBC0针脚,RBC1针脚和同步/通过针脚的功能是什么?  MCU的哪些引脚应该连接?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    随附的内容包括OrCAD格式的Shematic文件,Allegro格式的布局文件以及TLK2211器件EVM的Gerber文件,这些文件与TLK2201相似,占用空间也相同。 两种器件之间的主要区别在于电源:TLK2211是3.3V器件,TLK2201是2.5V器件。

    e2e.ti.com/.../TLK2211_5F00_EVM_5F00_files.zipRegarding引脚RBC0,RBC1和SYNC/PASS请查看数据表的引脚说明部分(第4页)。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢你的帮助。