This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:EVM PoC电感器频率响应问题

Guru**** 2611145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600954/ds90ub953-q1-evm-poc-inductor-frequency-response-question

部件号:DS90UB953-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,此设备是RTM之前的设备,因此讨论应脱机。 请联系您当地的FAE,他们可以为您提供有关FPD-Link的指导,或将您引导至应用程序中的正确人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palaniappan,

    感谢您的通知。
    我将通过电子邮件发送问题。

    此致,