This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:通过SPI将固件映像从SoC加载到本地RAM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599672/tusb9261-q1-load-a-firmware-image-from-soc-to-local-ram-via-spi

部件号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB9261

您好,

尽管在TUSB9261 - Q1的数据表中介绍了加载固件的方法

外部闪存进入本地RAM,是否可以从SoC内置的SPI而不是闪存加载?

此外,如果不可能,原因是什么?

此致,Orobianco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,可以完成,但您需要注意以下要点,TUSB9261始终会尝试在启动时从地址0x00开始准备固件,您的SPI SoC将需要选择以下命令。

    TUSB926x引导代码/固件支持的SPI命令  

    操作代码

    操作码名称

    操作码

    OpcodeReadJEDEC

    0x9F

    OpcodeWriteEnable

    0x06

    OpcodeWriteDisable

    0x04

    OpcodeReadStatus

    0x05

    OpcodeWriteStatus

    0x01

    OpcodeReadData

    0x03

    OpcodeFastRead

    0x0B

    OpcodePageProgram

    0x02

    OpcodeSectorErase

    0x20

    OpcodeBlockErase

    0xD8

    OpcodeChipErase

    0xC7

    OpcodePowerDown

    0xB9

    OpcodeReleasePowerDown

    0xAB

    OpcodeManufacturerID

    0x90

     此致,

    Roberto。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto先生

    非常感谢您的回复。

    我了解固件可以从SoC而不是闪存加载。

    如果您有从SoC加载场器件的详细实施手册(包括发送命令的说明)的文档,请将其附加到此E2E吗?

    感谢你的帮助。

    此致,

    奥罗比安科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用 TUSB9260 Flash刻录机-用户指南(修订版 d) 对于刻录过程,请告诉我这是否是您要查找的内容? 如果没有,请您再详细说明一下我们的要求吗?

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto先生


    非常感谢您的回复。

    在与客户交谈时,SoC需要作为主节点进行通信
    对于使用SPI的其他设备,它们需要更改从属设备
    与TUSB9261通信时,他们决定使用SPI闪存。
    感谢您的合作。

    此致,

    奥罗比安科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很高兴知道您的项目正在进行中,如果需要任何未来支持,请随时打开新的胎面。

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto San,

    感谢您的支持。
    如果出现新的附加问题,我将打开一个新的线程。

    此致,

    奥罗比安科