This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:支持多少个虚拟信道?

Guru**** 2610525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600765/ds90ub953-q1-how-many-virtual-channels-are-supported

部件号:DS90UB953-Q1

你(们)好

 

我对DS90UB953 / 4有疑问。

是否支持用户定义的数据格式0x30和0x31?

支持多少个虚拟通道?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,由于953是RTM之前的设备,我们可以将此讨论脱机。 请联系您当地的FPD-Link FAE (在欧盟),他们可以为您提供帮助或直接联系正确的TI联系人。